This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25302:有关电感器选择的问题。

Guru**** 2511895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203287/bq25302-question-about-inductor-selection

器件型号:BQ25302

大家好!

我的一个客户正在为他们的新产品评估 BQ25302。
目前、他们有以下问题。
请你给我答复吗?

问: 它们的 BQ25302评估条件如下。
    电感: 1.5uH (初始电感)
    伊萨特      :2A.
   它们的充电电流:1A。
   VVBUS    :5V
   VBAT      :2.7V~4.2V

   根据 BQ25302数据表第21页上的9.2.1.2.3电感器选择、
   Iripple=(Vin*D*(1-D ))/(FS*L)被描述为方程4。 按公式4计算的结果如下所示。

   5V =( =* 0.54 (1-0.54))/(1.2MHz * 1.5uH) (1.242/1.8 = 0.69)A=(D=Vbat/Vvbus 5V 2.7V/μ H=0.54

   器件数据表中注明"通常、电感器纹波设计在20%至40%的范围内、
   最大充电电流、作为实际设计中电感器尺寸和效率之间的折衷。"
   其条件下的纹波电流为0.69A。 这大约是1A 电流的69%、超出了20%~40%的范围。

   使用 BQ25302是否存在此问题?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuya、

    电池通常会在降至2.7V 之前重新充电。 您的计算不是典型情况。 可以使用2.2uH 输出电感器来实现更小的电感器电流纹波。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    非常感谢您的答复。

    我知道、1uH~2.2uH 范围的电感器可用于 BQ25302。
    您能否给我讲一下什么是 VBAT 典型电压? 是3.6V 吗?

    再次感谢大家、此致、
    和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuya、

    通常、锂离子 电池的标称电压为3.60V/ 节- 3.80V/节。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,宁。

    感谢您的答复。

    我用3.80V 计算纹波电流百分比、如下所示。
       5V =(=* 0.76 (1-0.76)/(1.2MHz * 1.5uH)=0.912/1.8 = 0.507 (A)(D=Vbat/Vvbus)3.8V/μ H=0.76 μ A)
    这是输出充电电流(1A)的50.7%。

    50.7%是否过大以及 BQ25302工作是否出现问题?

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuya、

    2.2uH 的输出电感器应更适合此特定应用。

    谢谢。