This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141-Q1:LM25141-Q1

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204712/lm25141-q1-lm25141-q1

器件型号:LM25141-Q1

由于元件短缺、我们计划使用替代器件替换 DITH 引脚上现有的10nF 电容器。 您能否告诉我、根据我对数据表计划的理解、可以进行哪种类型的验证来确保现有器件和替代器件兼容、从而完成以下两种类型的验证。

1.在备用的10nF 电容器和已连接的现有器件后、测量10nF 电容器两端的波形、并确保三角波形的幅度、频率和斜率与现有器件和替代器件相似。

2. EMC 测试确保没有违规 EMC。  

我的理解是否正确、或者是否还有其他更好的选择。 期待您的立即回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DITH 电容器仅设置展频的调制频率。 如果像样更换此计时电容器(即相同的外壳尺寸、电容值、额定电压和电介质)、则不应产生影响。 即使存在一些差异、也不会明显影响 EMI 性能。 您的验证测试似乎没有问题、其中#2尤其关注传导/辐射发射。

    此致、

    时间