您好、TI 专家!
我最近使用 TPS5116构建降压转换器。
我知道该 IC 用于使用 DCAP 方法来补偿电路。
我对 DCAP 有一些疑问、需要 TI 专家的帮助。
电压模式控制或电流模式控制的传统降压转换器中。 我将绘制功率级和控制级的波特图来设计稳定性。
但 DCAP 控制、我真的不知道如何使用数学公式来得到波特图、因此我对应该如何设计它感到困惑。
下面是我的问题。
1.我想构建小信号模型来设计 DCAP 补偿器、但没有发现任何讨论这个问题的文档或论文、您能否向我提供相关信息? 我需要与数学推导公式相关的文档、并且可以让我了解如何获取 DCAP 的波特图。
2.任何 SIMPLIS 的模型都可以和我分享,知道这个电路是如何运作的? 我想构建电路、以检查系统是否可以正常工作。 
3.是否有设计文件讨论如何选择 CC、RR、Cr? 我看到一些文档、但它们只告诉我们如何计算它、但没有更详细地解释它、因此我对此感到困惑。