This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25887:BQ25887反向电池保护

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25887

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203105/bq25887-bq25887-reverse-cell-protection

器件型号:BQ25887

我看到 BQ25887基于 IC 中点和2节电池设置中点之间的电阻器提供了电池反向保护。

当反向连接任何1节电芯时、IC 发热难以置信。 我只留下它像这样1或2秒钟的恐惧 IC 将摧毁自己。

这是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这种保护仅适用于底部电池。 器件中有一条导电路径会产生热量。 然而、如果系统中的其他组件不受到这种反向电池保护、则可能会使系统进一步发热和/或承受应力。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Michael。 谢谢你。 那么、您是否认为如果2节电池系列反向运行、IC 实际上会很好?  
    与预期的电池[+-][+-]不同,电池为[-+][-+]?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它在引脚说明中显示为"为了保护底部电芯反向插接、在两个电池的 MID 引脚和 MID 连接点之间串联一个300欧姆电阻器。" 它仅适用于底部电芯反向插入。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔