This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:充电和放电时失去 I2C 连接

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204946/bq28z610-lose-i2c-connection-while-charging-and-discharging

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

您好!

我们最近已将设计转换为使用具有内置保护功能的 BQ28Z610电量监测计。 我看到了一些奇怪的行为、这对我来说并不是真正有意义的。

器件在由电池或通过 PACK 引脚供电时工作正常。 但是、当我在电路上加载时、消耗的任何电流超过4 -500mA、我就会失去通过 I2C 与器件的连接。 我当前使用 EV2400与器件进行通信。 在为电池充电时也会发生同样的情况。 每当我将充电电流增加到70mA 以外的任何值时、器件就会开始报告奇怪的数据(通过 bqStudio 读取)。 温度、电流和电压测量值在实际数字与寄存器值的上限之间任意变化。 如果我稍稍增大充电电流、就会失去与器件的连接。 如果我停止充电电流、或断开负载、连接将恢复、一切都正常。  

附件为设计图像;请注意、我们使用的是10m Ω 感应电阻器、而不是数据表中建议的1-3m Ω 感应电阻。 这是因为采购原因、我们试图让它试试。 从我可以看到的情况来看、SRN 和 SRP 引脚能够承受的最大电压远高于目前使用10m Ω 传感电阻器时看到的电压。 我已经对器件进行了校准、因此我可以读取正确的电流测量值、直到该器件发生干线时为止。 如果有任何帮助,我会很感激,因为我被卡住了。

桑德雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图看起来没有问题。 请在放电期间检查 SRN 和 SRP 上的电压。 确保检测电阻确实为10m Ω、并且 SRN 和 SRP 上的相应电压处于数据表允许的范围内。