This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:FBT 上需要低分辨率(&L)

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204801/lm61460-q1-100k-res-on-fbt

器件型号:LM61460-Q1

大家好、

由于汽车设计规则的最大电阻器值限制(避免因水而造成弱短路)、  

我不能使用>100k Ω 的电阻器。  

我是否可以将小于100k Ω 的电阻器用于 FBT (反馈分压器顶部电阻器)?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、客户可以低于建议用于顶部电阻器的100k Ω 值。  

    推荐这种方法的原因是在可能会加载输出电压轨的值过低与可能会将噪声引入 FB 的值过高(MOhm)之间进行权衡。 客户可以使用50kOhm 顶部电阻器和需要的任何底部电阻器将电压调节到预期的输出电压。  

    此致、

    吉米