This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43-Q1:UCC28C43-Q1

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204514/ucc28c43-q1-ucc28c43-q1

器件型号:UCC28C43-Q1

您好!

我想寻求一些支持、使用 COMP 引脚禁用 PWM IC。   正如数据表中建议的那样、我使用 P-MOSFET 将 COMP 拉至 GND。 COMP 的电压最初稳定在3.38V。 然后 P-MOSFET 导通、COMP  通过 P-MOSFET 拉至 GND。 现在 COMP 的电压下降到~1V。 要保持 P-MOSFET 开启、源极至栅极阈值应低于1V。 问题是、要保持 COMP 一直拉至 GND、P-MOSFET 的建议栅极阈值是多少?  

谢谢!

艾利斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alice、

    VF3在波形中位于何处?

    我认为 VGS 需要为负才能完全导通 P-FET、因为当 P-FET 导通时、源电压为0V。

    此致、
    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean、

    VF3是 COMP 的波形。 现在 COMP 已连接到 P_MOSFET 的源极。 当然、Vgs 是负数。 在15ms 调用 DISABLE 时。 BJT 导通、此时 Vgs 为-3.38V。 然后 P-MOSFET 导通。 COMP 从3.38V 下降到大约1V。 现在问题来了、如果我的栅极阈值不够低(例如-2V)、我的 P-MOSFET 将返回关断状态并禁用失效。 我不确定你是否明白我的观点。  

    艾利斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alice、

    我看到了问题。 它需要负电压来使 P-FET 保持关断、但电路无法提供负电压。 您认为可以尝试以下电路吗? 使用 N-FET 并从栅极上拉至 VCC? 但需要反转 VG 才能禁用输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean

    我无法反转 VG。 原因就在这里。 此反激式转换器将用作辅助/备用电源、这意味着在正常运行条件下我没有任何其他电源可以将 VG 保持在高电平。 我想以不同的方式提出其他更好的方法来禁用 PWM IC 呢?  

    谢谢!
    艾利斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alice、

    您可以反向 VG。 您能做到这一点吗?