This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19538Q3A:检查35V/0.42A/140ms 是否低于 SOA

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19538Q3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204821/csd19538q3a-to-check-whether-35v-0-42a-140ms-is-under-soa-or-not

器件型号:CSD19538Q3A

您好、专家:

请提供建议、说明 35V/0.42A/140ms 是否低于 CSD19538Q3A SOA。

谢谢

埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    谢谢咨询。 25V/0.42A/140ms 超出数据表中的 SOA 限值。 35V/100ms 的 SOA 电流限制为0.3A。 这对应于数据表图10中 SOA 曲线的直流限制线。 我们认为任何大于或等于100ms 的脉冲宽度都是直流。请告诉我、我是否可以提供进一步的帮助。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用