This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 2:1 SPDT 模拟开关建议

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A24159, SN74LVC1G3157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204301/2-1-spdt-analog-switch-recommendation

主题中讨论的其他器件:TS3A24159SN74LVC1G3157

大家好、

我们是否有任何可支持以下条件的2:1 SPDT 模拟开关?

 

条件:

最大输出电流= 200mA

高度<= 0.35mm

我的客户想要在摄像头模块中使用该器件、因此他们需要一个超低高度的器件。 更好的选择。 谢谢。  

此致、

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    为了说明这一点、您需要一个可以驱动200mA 电流的多路复用器还是一个可以处理200mA 连续电流的多路复用器? 我们的组处理的是不驱动电流的无源多路复用器、因此、在我推荐器件或将该主题移到相应的组之前、我只想澄清一点。  

    谢谢!

    亚历克斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我需要一个能够处理200mA 连续电流的多路复用器。  

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    因此、如果您想要一个能够处理200mA 连续电流的多路复用器、那么我们必须在封装尺寸之间进行权衡。 对于可以处理200mA 的器件、我认为我们的最低器件高度是0.5mm (DSBGA 封装)。 我们拥有高度为0.35mm 的 X2SON 封装、但这些器件的连续电流不会超过200mA。  

    如果最大持续电流更为重要、 我推荐这里的 TS3A24159。 该器件额定高度为0.5mm 的300mA、采用 DSBGA 封装。 如果封装高度更为重要、SN74LVC1G3157采用高度为0.35mm 的 X2SON 封装、但额定仅为128mA 最大连续电流。  

    看看这些器件的电压范围、并告诉我它们是否适合您!

    谢谢!

    亚历克斯