This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54A20:串联降压转换器小信号模型

Guru**** 2524490 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203939/tps54a20-series-buck-converter-small-signal-model

器件型号:TPS54A20

尊敬的专家:

上次我问了有关功率级小信号模型的问题。

我收到了该 TI 员工的回复、他说功率级与传统的降压转换器相同、这是正确的吗?

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1138150/tps54a20-series-capacitor-buck-converter

电路中有一个称为 CT 的电容器、为什么小信号模型相同? 您能更详细地解释一下吗?

TI 是否有 SIMPLIS 仿真文件可以向我提供、让我检查电路功能和波特图?

因为我要设计一个串联电容器降压转换器、并且要确保如何对 SCB 的小信号模型进行建模。

请给我一些建议。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:

    电容器 CT 充当电感器的中间电压源、因此不会干扰小信号建模。
    功率级的小信号模型保持不变、仅在有效 VIN/2和 L/2下有效。

    如果能够解决您的问题、请将此帖子的状态设置为已解决。

    此致、

    伊扎克·博卢里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yitzhak、

    好的、我将看到应用手册以了解更多详细信息。

    顺便说一下、TI 是否有可以向我提供的 SIMPLIS 文件?

    设计工具中有效吗?

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:

    遗憾的是、TPS54A20没有小信号设计工具或 SIMPLIS 模型。
    只提供 PSpice 瞬态和 Webench。
    如果可用性发生任何变化、我将通知您。

    此致、

    伊扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yitzhak、

    谢谢。

    另一个问题是、为什么 占空比限制为50%?

    我不太明白报纸上说的是什么。  
    您能举个例子吗?

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:

    该波形显示了应用手册在图5、6和7中描述的一个完整周期:

    如您所见、如果我们不希望 CT+(充电)和 CT-(放电)间隔重叠、我们需要将占空比限制为50%。
    请不要忘记将此帖子的状态设置为已解决。

    此致、

    伊扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。