This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24079QW-Q1:用于电源线路和充电器线路的 MOSFET 的 RDS

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204691/bq24079qw-q1-rds-of-the-mosfet-used-for-supply-line-and-charger-line

器件型号:BQ24079QW-Q1

您好!

我们将对充电器使用 BQ24079-Q1。 我们的应用需要从输入到输出 电源提供1.4A 连续电流。  

数据表显示最大电流为1.5A。 是否可用于1.4A 电流。 温度上升幅度是多少?

请提供 IC 的 Rds ON。

此致、

苏德哈沙纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudharstana:

    Unknown 说:
    数据表显示最大1.5A 是否可用于1.4A 电流。 温度上升幅度是多少?

    是的、该器件的工作电流为1.4A。该值在第8.3节"建议工作条件"中提供的针对输入电流的建议工作条件规定的范围内。 请注意、如果您对充电电流的100 mA 有任何了解、调节环路可以发挥作用、例如 DPPM。  

    Unknown 说:
    温度升高会是什么?

    如果您知道 OUT 引脚和充电电流引脚上的电流消耗、则可以使用数据表中列出的 RθJA 值来计算功率耗散并估算温升。 为43.2 C/W。  

    Unknown 说:
    请提供 IC 的 Rds On。

    两个 FET 的 RDS_ON 均可使用  电源路径  的电气特性表的"电气特性"部分。 这些电压均在1A 电流下测得。因此、输入 FET 的 RDS_ON 通常为300m Ω、电池 FET 的 RDS_ON 通常为50m Ω。  

    此致、

    安东尼·范