This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51430:该器件是否可以用于隔离式电源?

Guru**** 2519440 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR51430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204650/lmr51430-could-this-part-use-for-an-isolated-power

器件型号:LMR51430

大家好、

我的客户想要设计一种隔离式电源、24V 输入电压至15V 输出电压、2A 输出电流、并且需要尽可能少的外部组件。 因此不考虑反激式。 在我推广这款器件后、他们希望用变压器替换外部电感器、并将反馈电阻器保持在次级侧、使用光耦合器进行隔离。 该器件对于此拓扑是否可行? 您可以根据客户的需求提供任何建议吗?

Br

锡鲁伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sirui

    很抱歉、LMR51430无法提供此类解决方案。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sirui:

    PSR 反激式控制器正在开发中、您能帮我发送电子邮件以获取详细信息吗?

    您可以帮助结束此问题吗?

    谢谢