This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Govind:
这是一个 MathCAD 电子表格文件。 MathCAD 是一种工程计算软件。 您似乎可以从 Mathcad 网站下载该软件的免费版本: Mathcad Express 免费下载| Mathcad。
谢谢。
约瑟夫
如果尚未完成、请考虑 TI Power Stage Designer 、它是一款免费且易于使用的设计工具。 对于大多数主流转换器拓扑、您可以确定 MOSFET 上的变压器参数以及电压和电流应力。 您从 Power Stage Designer 中获取的信息将有助于轻松选择功率级组件、与磁性元件供应商合作、甚至补偿您的控制环路。 希望这对您有所帮助。
此致、
史蒂夫·M
尊敬的 Govind:
您可以参考此 LM5045参考设计、查看所使用的磁性元件和 MOSFET 的示例。 但是、最好直接咨询磁性元件供应商、以获取变压器建议。
为了选择 MOSFET、您需要考虑 RMS 和 PK 电流以及额定电压、以确保它们具有足够的裕度来承受工作电流和电压。
对于 N 通道、TI MOSFET 的额定电压高达100V、因此100V 输入范围内没有足够的裕量。 您还可以如上面 Steve 所说的那样查看 Power Stage Designer 以了解变压器和 MOSFET 所需的规格。
谢谢。
约瑟夫
尊敬的 Govind:
我会介绍您在本主题中询问的器件 LM5045。 其为全桥 PWM 驱动器。 有一款与您的设计规格类似的评估板可以让您快速启动您的设计: LM5045EVAL 评估板| TI.com。
谢谢。
约瑟夫