This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886:源检测

Guru**** 2924250 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203485/bq25886-source-detection

器件型号:BQ25886
主题中讨论的其他器件:BQ25890

大家好、

如果  使用 D+和 D-将 MCU 连接到 PC、则充电器可能无法检测 USB 源、即充电器是否会影响 USB 通信?

谢谢。此致、

Aida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aida:

    主机必须能够在充电器输入检测过程中连接 HIZ D+/D-引脚、以便它们可以由充电器驱动。  如果主机无法检测到 HIZ D+/D-引脚、则需要使用 USB 开关 来隔离主机和充电器的 D+/D-引脚。 有关 BQ25890的示例、请参见 PWR664 EVM。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike Emanuel:

    感谢您的帮助、这一点很明显。

    我还有其他关于 ILIM 的问题。 根据以下内容: IINDPM 环路将 ILIM 引脚电压调节为0.8V。 当 ILIM 引脚电压少于0.8V 时、输入电流可由 IIN = Kilim x VILIM /(RILIM x 0.8V)计算得出。 这是应如何计算电流、还有用于最大电流限制的公式。  

    如果小于0.8V、如何确定 VILIM?

    谢谢你。

    此致、

    Aida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aida:

    VILIM 是 ILIM 引脚上的实际电压。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔