This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C44:阻断电容器

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204719/ucc28c44-blocking-capacitor

器件型号:UCC28C44

大家好、

客户否认从数据表的原理图中移除了阻断电容器。  

但是、似乎需要如下所示的阻断电容器。 器件是否仍需要此电容器? 此外、您能否说明 CAP 的作用以及何时需要该 CAP?

此致、

高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noriyuki:

    RT/CT 三角波的低值不是0V。  数据表中未指定低电平值、但假设它大约为1.0V。  在不使用隔直流电容器的情况下、ISENSE 引脚上的"启动电压"将为1.0V - VBE = 0.4V。  占空比为0%时、COMP 需要为0.4V。   ISENSE 引脚的最大电压为1.0V、因此占空比控制的可用范围为1.0V - 0.4V = 0.6V。  这是控制环路的斜坡幅度。  为了获得更大的可用范围、可以添加一个隔直电容器。  通过直流阻断电容器、可用范围(斜坡幅度)将接近1.0V。  注意:电压模式环路增益与直流斜坡的幅度成反比。

    此致、

    埃里克