This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120:无法解锁设备的闪存&'UCD90120RGCR'

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204760/ucd90120-unable-to-unlock-flash-for-the-device-ucd90120rgcr

器件型号:UCD90120

我叫 Vigita S.、是 BPM Microsystems 的器件支持工程师。

我目前正在研发器件 UCD90120RGCR。 我可以使用命令 FDh 读取器件。  

从 "UCD Devices.pdf"的配置编程中、我了解到在对数据闪存区域进行编程之前、我们需要解锁闪存并将其擦除。 我从上面提到的 pdf 中获取的命令为 BlockWrite、0x7E、0xE2、0x050400000104、后跟 BlockWrite、0x7E、0xE30x0400008820

但在发送"0x0400008820"后、我在发送最后一个字节20h 后未收到器件的确认。
 
由于我没有从器件获得 ACK、因此我需要知道我是否使用正确的命令序列来解锁器件。
 
请就此提供建议。
 
同时、请为我提供此器件"UCD90120RGCR"的最新编程手册。