This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28019A:PFC 升压转换器

Guru**** 2812165 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, UCC28019A, UCC28019

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204665/ucc28019a-pfc-boost-convertor

器件型号:UCC28019A
主题中讨论的其他器件: UCC28019、UCC28070

UCC28019A 能够支持3kW?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    感谢您查询 UCC28019。

    是的、UCC28019已经用于3kW 设计。 但我们也建议查看 UCC28070以获得更好的性能。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    由于这是一个控制器、因此理论上可以将其用于支持任何功率级别。 但是、您会发现组件应力、整体效率不高。 在此功率级别下、我们通常建议使用 UCC28070 、这是一种交错式 CCM PFC。  

    我希望这对您有所帮助。