This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2482:

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202097/tps2482

器件型号:TPS2482

在施加负载和电源 Vin 后启用芯片时、我的电路中的 TPS2482PWR 无法正常工作。 下面列出了我在 TPS2482PWR 运行测试期间执行的步骤:

1.) 同时将 EN 引脚保持为低电平0V

2.) I Applied (28VDC)至 Vin。 结果是没有功率产生到负载(125欧姆) 很大。

3.) 然后、我将 EN 引脚驱动为高电平(3VDC)、而 TPS2482PWR 无法向 Vgate (9VDC)驱动足够的电压、这通常是我预期的(42VDC)、从而使28VDC 的电压输出到负载。

但是如果我,

1.) 使负载与 FET 的输出断开、

2.) 向 Vin 施加28VDC、并

3.) 然后将 EN 引脚驱动为高电平 TPS2482PWR 将42VDC 驱动至 FET、并将其完全激活。

3.) 然后、我可以应用125Ohm 负载、看到将整个28VDC 驱动到负载、将42VDC 驱动到 FET。

在连接负载之前必须启用 TPS2482PWR 的这种行为与我通常所期待的不符?

如果对这种行为的可能原因或纠正方法有任何见解、我非常感谢您提供此建议。   

我的原理图:

非常恭敬、

-克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您联系我们。 请填写设计计算器并与我们分享。 设计计算器可在产品页面上找到。 计时器引脚无法接地。 请放置一个10nF 陶瓷电容器并查看与负载相关的启动行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢阿维谢克的支持。

    我已将计时器引脚下拉至接地、因为我已从 TPS2482数据表第10页阅读了涵盖计时器引脚说明的器件中的以下声明。

    "TPS2482可通过 EN 引脚或者 UVLO 的循环通电来复位(例如、下电上电)。 当 EN 为低电平、UVLO 或
    内部 POR2 (加电复位)被激活。 如果未使用该功能、则计时器引脚应接地。 "

    如果我希望 tps2482在出现任何故障后锁存、而不设置重试间隔、我是否仍然需要10nF 电容器?

    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在星期二回到这里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    TPS2482是锁存型号。 故障发生后、无论计时器电容器如何、TPS2482都将锁存。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此已解决我的问题"。