This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62097-Q1:在 EN =低电平时通过硅中165 Ω 电阻抵消放电的方法

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62097-Q1, TPS62097

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204631/tps62097-q1-the-method-of-canceling-discharge-by-165ohm-in-silicon-at-en-low

器件型号:TPS62097-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS62097

尊敬的 TI 同事:

TPS62097-Q1支持 pri-bias SS。 然而、TPS62097-Q1在硅中也具有放电功能、即165 Ω。

当其他电源负载电流增加时、该功能会出现问题。
*另一个电源也连接到 TPS62097-Q1的输出端、作为额定偏置源。

因此、我想在 EN=L 处禁用放电功能。

您能否建议一种消除硅中165欧姆放电的方法?

此致。
前川町

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maekawa:

    遗憾的是、对于 TPS62097-Q1、无法关闭内部输出放电。

    但是、连接输出放电的 FET 需要特定的 VIN 电压(>1V)才能导通。 因此、唯一的可能是如果您快速降低 VIN (<~100us)、输出放电 FET 将只能在短时间内导通。 这样可以防止 VOUT 放电。 但这也取决于应用中 VOUT 的值。 如果 VOUT 大于2.2V (UVLO)、则该方法也不有效、因为输出会随着 VIN 在100%模式下下降、直至 UVLO。

    预偏置启动模式适用于 VIN 快速下降且 VOUT 未完全放电的情况。

    另一个选择是在 TPS62097输出和负载之间添加一个负载开关。 例如、如果有2个输出电容器、则可以在两者之间添加负载开关。 使用禁用 TPS62097 EN 的同一信号可以关闭负载开关。

    所设置 VOUT 的负载电流是否较小、从而 VOUT 不会通过 您的负载放电?

    此致、

    瓦伦