This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14202:瞬时电源更改

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204201/lmz14202-instantaneous-power-supply-change

器件型号:LMZ14202

大家好、

我设计了一个适用于以下条件的电路  

输入电压= DC24V

输出电压=直流3.3V

Q1:提供输入电压

24V→15V (持续30毫秒)→24V

如果瞬时电源发生如上所述的更改 、那么芯片将如何工作?

Q2:使用 LTSpice 仿真上述案例

这是可行的吗?

此致、
汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

     该器件将调节并输出稳定的3.3V 电压。  

    是的、您可以使用 LTSpice 进行仿真。 您可以从 TI.com 中下载 PSpice 模型并导入到 LTSpice 中。

    谢谢、此致。