This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25985:Sch 审核

Guru**** 2513735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25985

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204365/tps25985-sch-review

器件型号:TPS25985

团队成员

这是我的客户 SCH 您能帮我审查它吗?

因为我下周会 LOA  

你能在本周回复吗?

随附文件中有六个 TPS25985  

BRS

布赖恩

e2e.ti.com/.../New_5F00_schematic_5F00_eFUSE_5F00_20230309_5F00_B.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的联系。 我明天会回到你的身边。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    请参阅以下观察结果。  

    1) 1)需要在每个 TPS25985原理图的输入端添加 SMDJ12A 或等效 TVS 二极管。

    2) 2)   需要在每个 TPS25985原理图的输出端添加 PMEG045V100EPE-QZ 或 SBR10U45SP5-13或等效肖特基二极管。

    3) 3) 所有原理图中都应使用 MMBZ5230B、而不是 MMBZ5226B。 此电阻器( 以黄色突出显示)应为10k、而不是100k。

    4) 4)由于已经有一个用于 PG 上拉的3.3V 待机电源轨、因此 FLT_N 引脚也可使用该电源轨。 我是否知道使用 VIN 中的电阻分压器的任何具体原因?

    5) 连接到 IREF 引脚的陶瓷电容器的容值应为1nF、而不是150 pF。 这适用于所有原理图。

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此已解决我的问题"。