This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74910-Q1:我们是否有适用于4.4叠加交流电压的 ISO 16750-2以及纹波电压噪声的相关测试报告

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM74900-Q1, LM74910-Q1, LM74900Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204628/lm74910-q1-do-we-have-iso-16750-2-for-4-4-superimposed-alternating-voltage-and-relevant-test-reports-on-ripple-voltage-noise

器件型号:LM74910-Q1
主题中讨论的其他器件:LM74900-Q1、、 LM74900Q1EVM

您好、支持团队

我们将设计 LM74900-Q1/LM74910-Q1、我们是否具有适用于4.4叠加交流电压的 ISO 16750-2以及有关纹波电压噪声的相关测试报告?

如有任何建议、请告知我。

谢谢

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!

    感谢您 在您的系统中考虑使用 LM74900-Q1/LM74910-Q1。 请在下面找到 LM74910-Q1在50kHz 和100kHz 下的交流叠加信号测试结果。 您可以看到 LM74910-Q1 每个周期对交流电压进行整流。  在正周期 MOSFET 导通期间、输出电容器充电、并且输出与输入保持一致、直到流经 MOSFET 的电流反向。 一旦检测到反向电流、LM749x0-Q1就会关断1 µs 内的 MOSFET、从而完全阻断反向电流。 在负周期内、输出电容器以恒定速率放电、该速率由负载电流和输出电容量决定。

    50kHz、4V pk-pk、0.1A 负载(使用 LM74900Q1EVM 进行测试)

    100kHz、4V 峰峰值、0.1A 负载(使用 LM74900Q1EVM 进行测试)