This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:DRP 器件之间的连接

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204539/tps25750-connection-between-drp-devices

器件型号:TPS25750

尊敬的 TI 团队

 

我们正在考虑开发配备"TPS25750D"的电路板作为5V/2A DRP PDO。

我要使用 Type-C 电缆将带有"TPS25750D"的电路板连接到 PC (DRP 器件)。

是否可以可靠地协商"TPS25750D"侧作为接收器件?

(或如何在连接到任何设备时防止其成为源设备)

 

此致、

太郎美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taroimo-San:

    感谢您与我们联系!  

    目前 TPS25750 GUI 不允许使用5V/2A PDO、它被设置为5V/3A。 但是、我们将对此进行研究。

    可以、有一种方法可以可靠地协商为接收设备。 这是指向 GUI 的链接、供参考: https://dev.ti.com/gallery/info/USBPD/TPS25750_Application_Customization_Tool

    在问题4中、它询问"首选电源角色是什么?"、您可以选择 电源接收器(耗电设备) 。 如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致、

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

     

    感谢您的提示回复。

    我有一个新问题、因此我将在一个新的相关主题中提出它。

     

    此致、

    太郎美