请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25750 尊敬的 TI 团队
我们正在考虑开发配备"TPS25750D"的电路板作为5V/2A DRP PDO。
我要使用 Type-C 电缆将带有"TPS25750D"的电路板连接到 PC (DRP 器件)。
是否可以可靠地协商"TPS25750D"侧作为接收器件?
(或如何在连接到任何设备时防止其成为源设备)
此致、
太郎美
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Taroimo-San:
感谢您与我们联系!
目前 TPS25750 GUI 不允许使用5V/2A PDO、它被设置为5V/3A。 但是、我们将对此进行研究。
可以、有一种方法可以可靠地协商为接收设备。 这是指向 GUI 的链接、供参考: https://dev.ti.com/gallery/info/USBPD/TPS25750_Application_Customization_Tool
在问题4中、它询问"首选电源角色是什么?"、您可以选择 电源接收器(耗电设备) 。 如果您有其他问题、敬请告知。
此致、
Aya