This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:同一基板上连接了 IC 和插座

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204541/tps25750-connection-of-ic-and-receptacle-on-the-same-substrate

器件型号:TPS25750

尊敬的 TI 团队

 

请告诉我"TPS25750D"与同一电路板上的 Type-C 插座之间的 CC 引脚连接情况。

我认为"TPS25750D"的 CC1/CC2引脚可以直接连接到 Type-C 插座的 CC1/CC2引脚、而无需电阻器、

因为它具有内置的电缆检测功能。

这种感觉是否正确?

 

此致、

太郎美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taroimo-San:

    感谢您与我们联系!  

    是的、这种感知是正确的、但建议将电容器连接到 GND 以滤除噪声(请参阅下面数据表中的突出显示部分)。 如果在 CC 线路上有 ESD 保护、则使用330 pF 电容器;如果在没有保护的情况下有220pF 电容器、则使用。  

    此致、

    Aya  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

     

    感谢您的提示回复。

    我曾担心电容器的建议值。

    非常感谢您提供宝贵的建议。

     

    此致、

    太郎美