请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25750 尊敬的 TI 团队
请告诉我"TPS25750D"与同一电路板上的 Type-C 插座之间的 CC 引脚连接情况。
我认为"TPS25750D"的 CC1/CC2引脚可以直接连接到 Type-C 插座的 CC1/CC2引脚、而无需电阻器、
因为它具有内置的电缆检测功能。
这种感觉是否正确?
此致、
太郎美
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 团队
请告诉我"TPS25750D"与同一电路板上的 Type-C 插座之间的 CC 引脚连接情况。
我认为"TPS25750D"的 CC1/CC2引脚可以直接连接到 Type-C 插座的 CC1/CC2引脚、而无需电阻器、
因为它具有内置的电缆检测功能。
这种感觉是否正确?
此致、
太郎美