This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:用作用电器件的操作序列

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204545/tps25750-operation-sequence-as-a-sink-device

器件型号:TPS25750

尊敬的 TI 团队

 

请告诉我"TPS25750D"在专用灌电流机器中用作5V/2A 灌电流 PDO 时的操作情况。

我认为、与供电器件协商后、分离 VBUS 和 PPHV 的开关打开了。

我知道以下顺序是可行的、对吗?

 

①Connect 使用 Type-C 电缆将"TPS25750D"板连接到源设备

②When VBUS 被提供、TPS25750为外部 EEPROM 生成 LDO_3V3和 LDO_1V5并提供电源。

③Load PDO 配置已写入 EEPROM

与源设备进行④After Ω 协商、PPHV 开关打开、VBUS 和 PPHV 短路。

为连接到 TPS25750D PPHV 引脚的系统提供⑤Power μ V 电压

 

此致、

太郎美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taroimo-San:

    是的、您的理解是正确的。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

     

    感谢您的提示回复。

    我得到了正确的理解,它帮助了我。

     

    此致、

    太郎美