请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25750 尊敬的 TI 团队
请告诉我"TPS25750D"在专用灌电流机器中用作5V/2A 灌电流 PDO 时的操作情况。
我认为、与供电器件协商后、分离 VBUS 和 PPHV 的开关打开了。
我知道以下顺序是可行的、对吗?
①Connect 使用 Type-C 电缆将"TPS25750D"板连接到源设备
②When VBUS 被提供、TPS25750为外部 EEPROM 生成 LDO_3V3和 LDO_1V5并提供电源。
③Load PDO 配置已写入 EEPROM
与源设备进行④After Ω 协商、PPHV 开关打开、VBUS 和 PPHV 短路。
为连接到 TPS25750D PPHV 引脚的系统提供⑤Power μ V 电压
此致、
太郎美