This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731:就提供给电池的电压和电流而言、该做什么?

Guru**** 2517480 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204432/bq25731-what-does-it-do-with-respect-to-voltage-and-current-supplied-to-the-battery

器件型号:BQ25731

细节非常少。

例如、人们问这样的问题:

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008691/bq25731-does-bq25731-have-pre-charge-function?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ25731#

他们得到的答案似乎不包括恒压模式。

如何处理涓流、恒定电流、恒定电压、充电完成情况?  该器件支持哪些功能? 数据表中未注明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    BQ25731是主机控制的充电器、因此我们在其中保留了很大的灵活性。

    您可以通过实际充电电流和 电池电压(均可通过充电器 ADC 获得)来决定充电器处于哪种模式。

    例如、当实际充电电流是您在寄存器(03/02h)中 设置的+电池低于充电电压寄存器设置时、它处于恒定电流(CC)模式。

    另一方面、如果您发现实际充电电流低于充电电流(03/02h)设置+电池电压接近充电 电压寄存器设置、则它处于 CV 模式。

    根据应用的不同、MCU 可在充电周期中的任何时候自由运行(例如终止充电)。

    我希望这两个 E2E 主题中的问题都能得到解答。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍然存在何时进行涓流充电的问题。 我是否要假设这也不是由我来监控?

    在达到下限电流限值时会发生什么情况?  这是由 BQ 完成的还是在递增时启动的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    MCU 可以完全控制充电周期。 如果您想知道其所处的充电阶段、MCU 需要监控整个充电周期。 它没有指示它所处的充电模式的状态寄存器。

    关于端接、请参阅数据表中的以下内容:

    "当电池已满或电池不处于良好的充电状态时、主机通过将 CHRG_INHIBIT 位设置为1b 或将 ChargeCurrent ()设置为零(应将 WDTMR_ADJ=00配置为禁用看门狗计时器、否则充电电流将在看门狗计时器到期后复位为256 mA)来终止充电。"

    谢谢。