This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36015:工业器件上提供了扩频?

Guru**** 2506135 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204520/lmr36015-spread-spectrum-available-on-industrial-part

器件型号:LMR36015

你(们)好!

此器件的工业版本是否有扩频? 它在启动界面摘要中、但在数据表的其他任何地方都找不到? 似乎只在汽车器件上?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是、这是工业版的一项功能、如 DS 封面页上所述:

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。

    谢谢、我感到很困惑、因为它在摘要页上、但在数据表的其他任何地方都没有提到。 Q1数据表将其显示为选项、并在数据表的规格部分中进行了相关讨论。 所以我想确保! 您说的也是工业版本、尽管规范中没有提到它?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我只是阅读了 DS 封面就认为它是理所当然的。  在您发布上述内容后、我去向我们更熟悉该器件的团队成员核实了一下、结果发现工业版本中已关闭展频、因此数据表中的这一行是个错误、应将其删除。   

    感谢您的努力,这有助于我们控制错误造成更多的"损害"。  我们很快就会更新数据表。   

    如果要使用展频功能、则需要使用该器件的-Q 版本。  

    另请注意、只有具有" S "在 OPN 中有扩频。

    此致、

    友好