This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:TPS6590379

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204477/tps659037-tps6590379

器件型号:TPS659037

尊敬的团队:

我们使用  TPS6590379生产了定制独立式 PMIC PS 板

上电后、我们看到除 VDD_CORE (SMPS7)之外的正确电压

我们已从 VDD_CORE 断开负载并获得正确的1.15V

当我们连接90欧姆电阻器时、VDD_CORE 为0.45V (在其他输出上负载正常工作)

PMIC 连接与 AM574x 工业 EVM 上相同

请告知

阿里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arie:

     这似乎是您测量的电压从输出源获得的 DCR 压降过大(可能是由不良 PCB 布局或冷焊导致)。

     请检查 电感器直流侧的 VDD_CORE 输出(可能是电感器具有过多的 DCR)、而不是处理器电源输入引脚。  

    谢谢!

    菲尔