This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:器件胜出#39;t 离开活动模式

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201170/tps25750-device-won-t-leave-active-mode

器件型号:TPS25750

您好!

我们目前遇到 TPS25750无法退出工作模式的问题。

至少这正是我们当前的预期、因为无论延迟如何、该器件的电流消耗~ 3 -4mA。

这与进入 VIN_3V3的活动模式电流一致。

我们希望器件切换到"睡眠 DRP 模式"、并消耗~56uA 的电流。

我已确认 EEPROM 数据已成功从我们的 MCU 传输。

器件将按照预期请求并设置受电方 PDO2 (9V @ 3A)。

此外、我已确认该器件没有发生任何会阻止器件退出活动模式的事件。

例如、

有几个相关的问题。

1.) 现在是否从"TPS25750 Application Customization v7.0.4.5"开始设置了"Delay Period of Time T"?

我找到两篇文章建议设备永远不会进入睡眠模式:

参阅

e2e.ti.com/.../3997107

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124518/tps25750-tps25750-transition-to-power-save-mode/4189752?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS25750%2520sleep#4189752

在可预见的未来是否会出现这种情况?

遗憾的是、在5mA、静态功耗对于我们的应用来说太高。

2.) 不为 PP5V 供电对系统待机和睡眠有什么影响?

我们的器件配置为仅受电方、不应协商任何高于3A 的电流。

此外、我们的器件上没有5V 电源。

因此、我们按此处建议的方式将 PP5V 连接到 GND:

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1105343/tps25750-about-ldo_1v5-pp5v-drain-pins-at-sink-mode-only?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=PP5V%2525252520TPS25750#

这是否会在器件进入待机模式时产生意外的副作用?

请查看我们的 GUI 配置文件以获取下面的"TPS25750 Application Customization Tool"。

e2e.ti.com/.../TPSConfig.zip

工具参考链接:

https://dev.ti.com/gallery/view/USBPD/TPS25750_Application_Customization_Tool ver2/7.0.4/

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    我将对此进行研究、并在一周结束前提供回复!

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    有任何更新吗?

    谢谢。

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    感谢您的耐心!

    在最新的 GUI 版本中、似乎忽略了用于进入 TPS25750空闲模式的计时器、并且未实现。 我会将此问题提交给 FW 开发团队、以确保在下一个 GUI 版本中实现。

    至于 PP5V、在仅受电方操作中将其接地不应对进入空闲模式产生任何影响!

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    感谢您为我进行深入研究。

    关于这一点还有两个问题:

    1.) 您对下一个 GUI 版本的时间表有什么想法吗?

    我可以看到最近两个版本相隔7个月。 设想类似的开发时间表是否合理?

    2.) 我可以在数据数组中修改一个值来启用睡眠模式吗?

    我们是通过 I2C 从 MCU 加载器件、因此修改补丁阵列中的值相当容易。

    谢谢。

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    请查看以下答案!

    1.这实际上取决于驱动 GUI 版本的项目。 似乎有一些因素、例如这个因素推动新版本的发布、因此我下次预计 GUI 版本的时间安排与之前的一样长。  

    2.让我来看看固件涉及的程度如何才能看到这是不是可以对数据数组执行的操作!

    此致、  

    布兰登