This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:超级电容器的最大值

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204552/bq25570-maximum-value-of-supercapacitor

器件型号:BQ25570

大家好、

我们的客户想知道  超级电容器的最大值[法拉]、可用作 BQ25570的存储元件。

此致、

达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    没有最大值。 不过、由于接近完美条件下的最大可能输出电流为100mA (您可能无法实现该电流)、因此如果输出电流过大、电容器将需要较长的充电时间。

    此致、

    杰夫