This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23882:sifos 测试失败

Guru**** 2939620 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23861, TPS23882, TPS2388, TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188676/tps23882-sifos-test-fail

器件型号:TPS23882
主题中讨论的其他器件: TPS2388TPS23881、TPS23861

您好!

目前、客户使用 Sifos 来测试 TPS23882 IEEE802.3 at / at 合规性、

出现一条 Tome 类故障消息、我们比较了 TPS23882和 TPS2388的数据表、发现了以下时间差异、

我们想知道是否可以通过软件设置来优化分类时间、或者这个问题是 TPS23882本身的一个限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     很抱歉、我们现在正在度假、回来之后我们会给您回复。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:  

    客户在运行 Sifos 测试时使用了哪个 SRAM 版本?  

    此处链接了有关 TPS23882 Sifos 符合性测试报告以及 PSE 设置方式(功率分配、运行模式等)的常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872937/faq-tps23882-is-the-tps23882-type-3-2-pair-ieee-802-3bt-30w-15-4w-compliant-where-can-i-find-tps23882-passing-sifos-conformance-test-reports-to-be-certain 

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:  

    对 TPS23882 (对于3类 PSE)运行测试时、请使用以下 Sifos 设置:  

    谢谢。此致、
    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您的答复和帮助。

    客户是否要下载最新的 SRAM v07版本?

    e2e.ti.com/.../TPS23882_5F00_SRAM_5F00_Release_5F00_Notes_5F00_ROM_5F00_Advisory_5F00_rev_5F00_7p0.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:  

    我建议客户使用最新的 SRAM v07进行测试、因为它包含错误修复程序以及 v03或 v00 (无 SRAM、独立 PSE)可能不具备的补丁(请参阅下面的突出显示部分)。  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    关于 TPS23882的 SRAM 代码、如何加载到 TPS23882? 客户当前请参阅 https://www.ti.com/lit/an/slvae12c/slvae12c.pdf?ts = 1675596527983处的步骤 

    但我们不知道哪个文件是 SRAM 代码? 哪一个是奇偶校验代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:  

    您可以从 IC 设计资源(应为.exe 文件)下的 mySecure 中找到 SRAM 的版本07。 下载后、运行该应用程序、默认情况下、它应该会在 Program Files -> Texas Instruments 下保存一个名为"TPS23881_2_SRAM_CODE_v07"的文件夹。 然后、您应该能够打开文件夹来找到用于 SRAM 和奇偶校验的.bin 和.bits 文件。  

    有关如何加载 SRAM 的更多参考信息、我建议查看此处链接的参考代码: https://www.ti.com/lit/zip/slvc771 

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    我们还可以知道另一个问题、  

    分类持续时间(第1指)、此时间是否可编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    分类持续时间不可编程、唯一可以设置/配置/编程的时序配置是 TLIM、TSTART、TOVLD 和 TMPDO。 您可以在寄存器0x16 (数据表的第61页)下找到有关这些时间的更多信息:

    tLCE 的持续时间范围显示了 PSE (TPS23881、TPS23882 (B)、TPS23861等)上第一次手指分级的可能时序(范围为95ms 至105ms)。 EA PoE 802.3bt 标准中也提到了该持续时间要求(对于 bt PSE、一级长事件的范围为85ms 至105ms)。 我们的 PSE 可满足以下标准:

    谢谢。此致、
    雷蒙德·林