This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2591HV:输出引脚的绝对最大额定值。

Guru**** 2810995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204374/lm2591hv-absolute-maximum-ratings-of-output-pins

器件型号:LM2591HV

大家好、

输出引脚是否 具有绝对最大额定值?  
我担心输出端的尖峰电压。

此致。
Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    感谢您发送编修。  数据表未提供最大绝对额定值、因为该引脚不用于接收外部电压源、并将支持输入电压高达60V 的应用。  内部 FET 的体二极管用作钳位路径、可在其上方使用二极管压降将输出引脚电压限制到 VIN 引脚。 只要输入电压不超过60V、器件就应该是安全的。

    希望这一点得到澄清。

    此致、

    友好