This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:泄漏电流

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203911/bq27426-leakage-current

器件型号:BQ27426

尊敬的专家:

当移动设备断电时、客户的移动设备漏电流为350uA。

然后、他们将这些移动设备关闭6个月。 (BQ27426已通电) 1500mA

对这些移动设备上电后,他们发现 SoC 相对较高,例如80%带有3.5V 电压。

这种现象是否在预料之中? 如何优化这种情况?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果启用睡眠模式并且电路正确、则睡眠期间的泄漏电流为9uA、而不是350uA。

    请确保其启用睡眠模式、并检查原理图中是否存在任何意外的电流路径。

    监测计将在睡眠期间定期进行 OCV 测量、因此它不应报告80% SOC、OCV 为3500mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dominik,

    很抱歉造成混淆。 睡眠模式启用。

    350uA 不是 BQ27426的泄漏电流、而是客户手机系统在断电模式下的漏电流。

    350uA 低于 BQ27426死区设置值、因此我认为 库仑计数器不会考虑该泄漏电流、对吧?

    它是否影响 SoC 计算?

    甚至 OCV 测量也可以定期获得正确的 SoC、如果 opconfigB->bit 3 RelaxRCJumpOK 为0、则 SoC 不会发生变化、对吧? 用户开机后仍然看到 SoC 异常,对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    监测计将测量低于1mA 的电流、但不会报告这些电流。 但是、如果监测计处于睡眠状态、则会错过大部分电流、但它会根据电压测量自动调节静止状态下的容量(定期唤醒时)。

    如果 RelaxRCJumpOk 为0且启用了平滑处理、则在 Relax 中平滑的值不会发生变化。 如果设置为1、则只有在静置期间温度变化超过5摄氏度时、平滑的值才会发生变化。

    我建议主机 uC 在系统唤醒时发出 SMOOTH_SYNC 命令。 这会根据 Relax 期间的 OCV 测量值将平滑的 SOC 更新为 SOC。