This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有 VID 控制器的降压稳压器

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM10011, TPS548D22, TPS543C20A, TPS546C23, LM21215, TPS546D24A, TPS546C20A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203965/buck-regulator-with-vid-controller

主题中讨论的其他器件:LM21215、LM10011 、TPS548D22 、TPS543C20A、TPS546C23、 TPS546D24ATPS546C20A

大家好、

我们正在设计基于 NXP QorIQ T2080处理器的主板、该主板 需要可变内核电源(0.9V 至1.1V)。
我们正在寻找 具有以下要求的开关降压稳压器
  1. 输入电压:12V
  2. 输出电压:0.9V 至1.1V
  3. 输出电流:30A 至40A
  4. VID 位:5或者6  
请为上述要求提供器件建议(采用 VID 的稳压器)
 
在之前的 DSP-TMS320系列设计中、我们设计了智能回流电源(可变内核电压)
通过在外部使用单独的降压稳压器和 VID 控制器
稳压器部件: LM21215 (5.5V 输入电压、15A)
VID 控制器: LM10011 (4位)
或者根据上述要求分别推荐具有单独稳压器器件和 VID 的器件。
请注意、这是即时要求、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    能否请您回答以下任一问题? 我们的高电流转换器包括:   

    TPS546D24A 

    TPS543C20A

    TPS549D22 

    TPS548D21

    TPS548D22  -

    谢谢

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    我们看到的是具有 VID 引脚的 VID 控制器、 不使用 PMBus。

    我们不希望将 PMBus/I2C 用于  

    1. 输出电压:0.9V 至1.1V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    对于具有并联 VID 的30-40A 负载电流、我建议选择具有 LM10011的 TPS548D22或 TPS543C20A。

    TPS548D22是一款 D-CAP3恒定导通时间控制转换器、具有集成的40A MOSFET 功率级、遥感和可选基准电压。

    TPS543C20A 是一款高级电流模式控制转换器、具有集成的20A MOSFET 功率级、遥感和可选基准电压。  TPS543C20A 还是可堆叠的、允许两个器件在需要额外的负载电流时并行和异相运行。

    如果需要数字接口、也可以考虑 TPS546C23。  

    如果需要通过 PMBus (两线制串行总线)进行数字 VID、则另一个选择是 TPS546D24A、这样就无需使用 LM100011。

     通过选择 VOUT 连接至 RSP 的电阻器3.32kΩ、LM10011的完整6位 VID 标度可以在200mV 范围(3.1mV/LSB)内使用、从而获得 VID 系统的最大分辨率。

    TPS548D22、TPS543C20A 和 TPS546D24A 都可通过引脚编程从1.1V 的内部基准电压开始、从而无需外部分压器并最大限度提高输出电压调节精度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    在您回复 Tahar 后,我很抱歉提及 PMBus (串行接口),我在键入我的回复之前没有看到您的回复。

    TPS548D22和 TPS543C20A 没有串行接口、

    TPS546C23具有 PMBus 串行接口、但可与 LM10011 VID 控制器搭配使用 、从而通过或不通过 PMBus 接口实现并行 VID 控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 

    感谢您的快速响应。

    是否有任何采用     LM10011的 TPS548D22/TPS543C20A 参考设计?  

    TPS546C23 PMBus 可保持开路、与 LMM1001配合使用。 我的理解是否正确?

     

    通过选择 连接 VOUT 至 RSP 电阻器、LM10011的完整6位 VID 刻度可在200mV 范围(3.1mV/LSB)内使用、从而获得3.32kΩ VID 系统的最大分辨率。

    我不明白这一点。。。

    TPS548D22、TPS543C20A 和 TPS546D24A 均可通过引脚编程以从1.1V 内部基准电压开始,从而无需外部分压器并可最大化输出电压调节精度。

    你能更清楚地说明这一点吗?  如何进行说明?

    再问一个问题、是否没有任何带有集成 VID 控制器的稳压器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何    采用 LM10011的 TPS548D22 / TPS543C20A 参考设计[/  quote]

    不是我知道的、但组合是直接的。  您可以使用 Webench 设计1.1V 输出、选择用于1.1V 基准电压的 VSEL 电阻器编程和3.32kΩ 的 VOUT 至 RSP 电阻器、然后将 LM10011的输出连接到 RSP 引脚。

    TPS548D22或 TPS543C20A 的 EVM 均可通过更改几个电阻轻松进行修改、以匹配所需的电路。

    TPS546C23 PMBus 可保持开路并与 LMM1001配合使用。 我的理解是否正确?

    是的、正确。  TPS546C23将以0.6V 基准电压上电并在没有 PMBus 的情况下运行。  如果不使用 PMBus CLK 和 DATA 引脚、可以短接至地。  如果不使用 PMBus、也可选择 TPS546C20A。  TPS546C20A 允许通过引脚编程来选择基准电压、这使您能够选择1.1V 基准电压、以消除 FB 至 GND 电阻器并提高总调节精度。  在其他方面与 TPS546C23相同。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    LM10011上还有一个查询、您说它可以在6位 VID 模式下运行、但只有4个 VID 引脚可用。

    这意味着、使用6位 VID 模式(接地)、4个 VID 引脚可以提供6位的电压精度、我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    请查看 VIDS 引脚的说明。  在6位模式下、VIDS 引脚选择是 VIDA、VEB 还是 VIDC 表示6位 VID 代码的低3位还是高3位、从而允许4个引脚输入6位 VID。  这可能需要一个外部3通道2:1多路复用器在6位并行和2x3位选择之间转换。

    https://www.ti.com/logic-voltage-translation/specialty-logic-ics/digital-multiplexers-encoders/products.html#p404=Digital%20Multiplexer&p480=3;4