This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS784-Q1:器件型号配置问题

Guru**** 2509865 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS784

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203766/tps784-q1-the-part-number-configuration-question

器件型号:TPS784-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS784

您好!

我的客户想知道器件型号中第一个 Q 字母的含义、请告知我们。

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、  

    这是为了区分 Q1和非 Q1器件、因为我们还有用于商业用途的 TPS784。  

    此致!  

    埃德加·阿科斯塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Edgar。

    我懂了。

    最后一个措辞 Q1用于汽车 AEC-Q100。

    第一个 Q 也用于区分 Q1器件和非 Q1器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、两个 Qs 的使用原因相同。  

    此致!  

    埃德加·阿科斯塔