This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82902:高输出电容

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82902, TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204483/tpsm82902-high-output-capacitance

器件型号:TPSM82902
主题中讨论的其他器件: TPS82130

我们需要在90C 下提供12V -> 1V/1A 的转换器。 TPSM82902看起来是一个不错的选择、但还要求输出端具有500uF 的陶瓷电容。  

我们能否在此配置下使用该器件? 如果没有、最小的选项是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    500uF 的陶瓷电容会导致 TPSM82902上出现不稳定。 也许、TPS82130能够处理如此多的输出电容、但通常建议在如此多的电容上设置一些 ESR、以帮助抑制 LC 滤波器的 Q 系数。

    谢谢。

    阿莫德