This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54231:输出电压在启动时执行阶跃、然后正常斜升

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203896/tps54231-output-voltage-does-step-at-startup-then-ramps-up-normally

器件型号:TPS54231

大家好!

我在启动时遇到了与 TPS54231有关的异常行为。 输出电压有一个阶跃、然后是关断。 当慢启动斜坡给出的电压高于输出电压时、启动会按我的预期继续进行。 由具有22nF 电容的 C248给出、~8.8ms 后达到最终输出电压。

  • VIN 为14V、并由3mF 电解电容器额外缓冲。
  • 小电容为 C0G、大电容为 X5R/X7R。
  • 在第一种方法中、使用默认数据表值定义补偿网络。
  • 启动是在 EN 达到1.35V 时触发的

我们有其中两个稳压器(3.4V、5.4V)、它们都显示了此行为。

布局:4层 GND 和内层3.4V。



有人知道如何解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    我的同事会检查并稍后回复!

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够在补偿网络中找到问题。 将 C237从1nF 增大至3.3nF 会有所帮助。

    有趣的是、1nF 电容器在原型板上发挥了作用、但没有显示阶跃效应。

    它还消除了输出上的4kHz 振荡:

    以前: 之后: