This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:原理图检查

Guru**** 2384060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199662/ucc2897a-schematic-check

器件型号:UCC2897A

您好!

MOSFET 出现损坏情况、我们是否可以知道原理图正常?

e2e.ti.com/.../dms_2D00_3130_2D00_30ts_5F00_pd_5F00_220121_5F00_Kevin-Hsieh-_2D00_-_E87D2F8F_PDF.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.请确保环路稳定,相位裕度大于45度;增益裕度大于10dB;

    2.减小 R27和 C31、以便 CBC 迅速响应以提供过流保护。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!

    减小 R27和 C31、以便 CBC 快速响应以保护过流。<=得到了、我们将减小 R27&C31的值。

    此外、我们想知道 Y-cap 多路连接的目的是什么?

    如果我们减小 Y 电容、是否存在任何风险?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    我想您说的是 Y 电容 C25-C29。 也有助于通过 EMI 标准。 需要多少电容器取决于 EMI 性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!

    是的、我们指的是 C25-C29。  Y 电容只有助于通过 EMI、移除 C25/C26/c28是否存在任何风险? 我们将只放置 C29。

    我们降低了 C31的值、发现存在断续情况、应该纠正 R31吗? 避免达到电流检测电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他、Tommy、

    只要 能够传递 EMI、就没有风险移除 C25-C28。

    小的 C31可能无法滤除开关尖峰并导致 OCP。 是的、您可以增大 R31 并减小电流尖峰。