This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:电池未达到 FC。 在 FC 之前命中 OC

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200249/bq40z80-battery-not-reaching-fc-hits-oc-before-fc

器件型号:BQ40Z80

电池包装不会进入 FC、而是显示 OC 并切断充电。  
此外、在连接任何负载之前、LED 在充电后不会熄灭。 电池组为6S3P Sanyo NCR18650GA。 查找我缺少的任何参数。 谢谢!
下面附上了日志。

e2e.ti.com/.../bms01-charge-0x04.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够获得 LStatus()到14。 充电仍会被 OC 切断。 即使将 LED FC 设置为零后、FC 后的 LED 也不会熄灭。 请在下面找到日志。  e2e.ti.com/.../charge-03.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我又进行了一次充电循环。 获得更好的值、但在 FC 后 LED 不会熄灭。  

    e2e.ti.com/.../bms01-charge-0x0e.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saero、

    通常、如果 VCT 条件设置不正确、OC 保护可能会跳闸。 确保您的 VCT 条件与充电器中的充电情况相符。 如果更改充电电压、OC 也可能会跳闸、直到使用新充电电压再次计算 FCC。 OC 设置传递电荷何时超过 FCC 超过 OC 保护阈值、因此在 FCC 预测中有什么关断。

    请同时共享.gg 文件。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:
    请在下面找到.gg 文件。 寻找关于停止电流的建议。 LED 持续亮起问题是由于停止电流造成的。 达到 FC 后是否有办法关闭 LED?

    感谢您!e2e.ti.com/.../sanyo-chgc-chgv.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saero、

    是的、如果您在充电期间启用了 LED、它们应该在 Chg Relax Time 后关闭。 您可以在测量仪表设置中的 VCT 或 FC 处禁用充电 FET。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否准确分享在哪里可以找到"在 VCT/FC 中禁用充电 FET "?

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saero、

    与位设置相关的所有信息可在 TRM: 19.2.1.1 FET 选项中找到。 位 CHGFET。

    此致、

    怀亚特·凯勒