This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62867:高输出电容

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62867, TPSM82816

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204484/tps62867-high-output-capacitance

器件型号:TPS62867
主题中讨论的其他器件: TPSM82816

我们有一个转换器需要3.3V -> 1V/3.4A、90°C 的转换器。 TPS62867看起来是一个不错的选择、但有一个额外要求、即输出端需要500uF 的陶瓷电容。  

我们能否在此配置下使用该器件? 如果没有、最小的选项是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    TPS62867可支持 额定电压 Cout 高达150uF。 因此、我建议使用模块 TPSM82816 (或其分立式版本 TPS62816)。 它具有外部补偿、可以配置为支持 有效 高达470uF 的输出电容。 如果500uF 的输出电容为标称值、例如5x100uF、则有效电容应约为400uF、在 TPSM82816的限制范围内。

    此致
    纳尔逊