This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731:如何分辨或控制器件是处于恒流模式、恒压模式还是电池电压较弱且处于涓流模式?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25672, BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204423/bq25731-how-to-tell-or-control-if-device-is-in-constant-current-mode-constant-voltage-mode-or-weak-voltage-on-battery-and-trickle-charege-mode

器件型号:BQ25731
主题中讨论的其他器件:BQ25672

我已经完成了 BQ25672的工作代码。  但现在我必须移植到 BQ731。  如何判断或控制系统是否位于:

涓流充电模式(如果电池过度放电)

恒定电流模式

恒定电压模式

充电完成模式。

BQ25672可以告诉我。  我没有看到任何迹象表明 BQ25731甚至知道这些模式、更不用说  

管理它们。  这一切都归上以便整理吗?

ENGS 似乎不知道、因此他们在这里引用了我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法在上面编辑。  意味着 BQ25731、不是 BQ731

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我将在您提交的另一个 E2E 帖子中进行回复。

    谢谢。