Other Parts Discussed in Thread: PTH12060W
PTH 12060WAD Z532E。 : 禁止电路在禁止输入时预期12 VDC 与8 VDC?
我有几个较旧(2015 / 2016)的现场单元、在 PTH12060WAD 器件编号的抑制输入端测量到12 VDC。 它们在部件编号后面还有一个 Z532E 标记。 这是对这个版本的器件编号的预期。
例如、以后的零件号带有标记 PTH12060 WWA 041011V 的零件。 我在这些器件的抑制输入端看到8VDC。
PTH12060器件上的抑制电路在某些时候是否引入了设计差异、从而将抑制信号输入电压从12 VDC 更改为8 VDC?
例如(见下文) 2008年的数据表中包含了该器件的以下信息、指示未发生热关断。 我不知道当时的禁止电路与较新的器件之间是否存在差异。