This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289:Webench 不允许使用自定义输入

Guru**** 2392505 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55289

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203746/tps55289-webench-doesn-t-allow-to-use-custom-input

器件型号:TPS55289

你(们)好。

我尝试在以下应用中评估 TPS55289:

  • 输入电压- 12V
  • VOUT -(3.3 - 4.0) V、 4A

我曾尝试在 webench 中设置这样的设计、但它不允许在升压模式之外进行任何设置。

例如、产品页面上的默认配置为(11-19) V IN、20V 2.25A OUT。 我将采用该配置、并开始降低输出电压。 它会一直工作、直到 Vout 达到11V。在10V 时、webench 说:"设计更新失败"。

我很好奇、这是 webench 或器件型号的问题(可能是当前芯片版本有降压模式故障或类似问题)。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vasyl、

    感谢您联系 E2E。

    我还遇到了同样的提示 :当我将输出电压更改为5V 时、"设计更新失败-设计不稳定"。 webench 模式似乎有问题、为此、我将联系我们的 Webench 团队专家。  

    TPS55289适用于此应用、我能否知道您在哪个应用中使用 TPS55289? 输入电压范围是多少?

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 然后、我会在电子表格中计算这个 值、并在 Webench 团队生成补丁时重新检查计算结果。

    这用于宠物项目、输入范围大约为(11-13) V、因为它是 USB C PD 12V 配置文件。