请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55289 你(们)好。
我尝试在以下应用中评估 TPS55289:
- 输入电压- 12V
- VOUT -(3.3 - 4.0) V、 4A
我曾尝试在 webench 中设置这样的设计、但它不允许在升压模式之外进行任何设置。
例如、产品页面上的默认配置为(11-19) V IN、20V 2.25A OUT。 我将采用该配置、并开始降低输出电压。 它会一直工作、直到 Vout 达到11V。在10V 时、webench 说:"设计更新失败"。
我很好奇、这是 webench 或器件型号的问题(可能是当前芯片版本有降压模式故障或类似问题)。
此致。