This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC34063A:MC34063示例电路

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: MC34063A, LM5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199224/mc34063a-mc34063-example-circuit

部件号:MC34063A
主题中讨论的其他器件: LM5158

您好、E2E 专家!

你好。

我正在进行一项开发工作、因此我需要使用其知名的 MC34063

我的目标是利用简单的9伏电池电压实现+和-15伏的平衡输出。

但在您的数据表中找不到适合我的示例。

我需要实施再变压器。

该源适用于便携式用途、消耗极低、并且源所在设备的空间和尺寸极小。 它全部是 SMD。  

我附上一份我想要获得的方框图、以便更好地理解。

在测试中、升压设置对我来说没问题、但反相开关设置对我不利。 (我当时正尝试将两种配置与两台 MC34063结合使用来获得+- 15伏特直流的平衡输出)这种方法不起作用。

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jonard、

    感谢您通过 e2e 联系我们。

    按照您描述的方式、生成正输出电压和负输出电压是不可能的。

    此外、MC34063A 是非常基本的部件、因此如果您要寻找由单个转换器驱动的平衡良好对称输出、我建议以下参数:

    在具有双输出绕组的反激拓扑中使用 LM5158。
    如下图所示的第四个绕组是不必要的。 由于不需要隔离、因此可以将正输出电压直接连接到反馈电阻分压器。
    LM5158还具有集成 FET、因此该解决方案相当小。

    此致、
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    你好。  

    首先、我不知道第四个绕组是什么。

    第二,我觉得我们是互相误解的。 当我咨询时、也许我表达的很差、但我并不打算用一颗芯片解决问题。 如果我们回到34063的示例、我想您可以告诉我如何使用其中的两个集成电路来获得+- 15伏的电压。

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

    很抱歉、当我误解后、单个设备是不强制的。 然而、我认为使用单个控制器是更好的解决方案。


    不妨看看我们的参考设计:

    https://www.ti.com/tool/PMP22992 
    https://www.ti.com/tool/PMP10733 
    https://www.ti.com/tool/PMP10090 

    此致、

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,CSC

    我们两周没有收到您的最新消息、因此我假设问题已经得到解答、问题已经解决。
    我现在关闭该主题。 如果仍有打开的内容、请回复、该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或该主题帖已锁定、请打开一个新问题。

    单击"已解决"按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    你好。

    我想还有一点误解。 我可以看到、 MC34063A 能够实现-12V 的反相输出。

    我认为客户正在寻找这样的可能性、即通过电池输入电压为9V 时、此器件能够输出-15V 的电压。

    它可以使用2个 MC34063A 实现+15V 输出、另一个是-15V 输出。 问题是如何。 此类用例是否有任何应用?

    感谢您的帮助。

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

    感谢您的更新。
    如果客户想要使用两个 MC34063A 器件、则需要使用两个电路:一个用于+15V 输出、一个用于-15V 输出。
    这确实是可能的、而且它们仍可以为两个输入电压相同的器件提供9V 电压。

    这种分离的缺点是、需要将两个器件视为两个完全独立的电路、由于它们的时钟无法同步、这两个电路会相互独立地进行开关和调节。

    此致、
    尼克拉斯