This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9080:UCD9080 GUI 不工作

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203938/ucd9080-ucd9080-gui-not-working

器件型号:UCD9080

您好!

我们的设计中有一个 UCD9080 PMIC、我们正在尝试使用 TI 提供的 UCD9080 EVM GUI-2.3 (修订版 A)和 USB-GPIO 2006适配器对其进行编程、但似乎软件无法识别该适配器。 我们已尝试在 Windows 11、10和7中 以管理员身份运行该程序。 每次我们连接适配器时、绿色 LED 会亮起、并且它会在 Windows 的设备管理员中正确显示。 我们已使用示波器检查了 I2C 信号、发现信号静止不动。  

我们尝试了 Fusion Digital Power Studio、它 可以识别适配器和 UCD9080:我们可以使用 SMBus/I2C/SAA 工具从 UCD9080读取寄存器、我们可以在示波器中看到 I2C 信号。

我们认为  UCD9080 EVM GUI-2.3存在问题、我们需要使用它来配置器件。 我们能做些什么?

谢谢。

朱伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julen、

    您使用的 GUI 内置于2008年、不支持窗口64位。

    请 通过以下链接下载2015年构建的 UCD9080 EVM GUI: UCD9080_EVM_GUI

    此致

    安妮·恩戈

    德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 现在运转正常。 不管怎么说,昨天我们失去了一整天试图与 UCD9080通信,我们找不到这个软件。 也许您可以让它在您的网站上更可见...