This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29002:29002

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC29002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199500/ucc29002-29002

器件型号:UCC29002

团队、您好!

我将使用低侧感应配置进行负载共享应用。 但是在独立运行(使用电源单独运行)期间,负载共享电路将在负载为 changed.ca时发挥灌电流和增加输出电压的作用。请帮助我修复 issue.it 影响我的电源负载调节的问题。

此致

萨蒂亚帕尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sathyapal、  

    感谢您关注 UCC29002负载共享控制器。  

    就在几天前、我帮助了另一位客户一个非常类似的问题(请参阅 E2E 主题链接):
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management---internal/f/power-management---internal-forum/1198631/ucc29002-output-current---output-voltage-curve

    您的问题似乎是相同的、因此我的建议和请求提供更多信息是相同的。
    您能否详细说明您的输出电压和电流电平以及独立运行时 Vout 如何变化?  
    如果可以、请提供负载共享电路的原理图(不一定是整个电源)、可能会有所帮助。

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ulrich:

    感谢您的支持。

    您共享的上述链接无效、请检查并修改链接。

    谢谢!

    此致

    萨蒂亚帕尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sathyapal、  

    我单击链接、它带我进入了我引用的 E2E 主题。  
    我不知道为什么它不能为您效劳。  

    也许在您的系统上、您需要按下"CTRL+左键单击"以激活超链接。  或链接由于某种原因被您的系统设置停用。

    如果所有其他操作都失败,我建议复制链接文本并将其粘贴到浏览器的 URL 输入框中。   

    同时、您是否可以提供我要求的信息?  

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sathyapal、  

    自我上次发表以来已经过去了近2周。  如果您已经解决了此问题、我可以关闭该主题。
    如果问题未得到解决、您是否能够提供 我请求的信息?   

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ulrich:

    很抱歉耽误了时间。我只做了几次观察、在捕获 CSO、LS、EAO 的波形的过程中、我已经焊接了小线来探测。 这会影响我的观察结果。 我尝试观察输出电压的 变化、 没有 可重复性。  由于电路板上焊接了电线、它可能会拾起噪音。Eaton 的我团队可能已经就同一问题与您讨论过。 我可以通过邮件提前共享请求的数据。 我们可以在这里关闭该主题、

    谢谢你。

    此致

    萨蒂亚帕尔